This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2EVM5777:通过 A15访问 USB 3.0

Guru**** 2580485 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/631897/tda2evm5777-usb-3-0-access-through-a15

器件型号:TDA2EVM5777

您好,

我想知道可以从 A15处理器访问 USB 3.0吗? 或从任何其他处理器访问 USB 3.0、

谢谢、

Swati

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Swati、

    您使用哪款 SDK?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、yordan、

    我想在 tda2x 电路板上运行 Linux 而不使用 vision SDK,只使用 tda2x 可以从任何处理器中使用 USB 3.0吗?

    谢谢、
    Swati
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Swati、
    USB1是全局 L3存储器映射的一部分、因此任何具有 L3访问权限的处理器都可以访问 USB 寄存器。

    USB1 TP_USB1_CFG_TAGG 0x4888_0000 0x4889_FFFF

    您还记得其他什么吗?

    此致、
    STAN