您好,
我在5728中通过 IPC 和 DSP 通信、让 DSP 控制 GPIO。
我使用的是定制板。
我的代码基于 TI 的 ex02_MessageQ 和 GPIO_LED_BLINK。
以下是我的核心代码、
我在控制不同的 GPIO 时遇到问题。
我测试了很多 GPIO、发现了几个问题。
1 我可以控制 GPIO4_4、4_7、7_7、7_8、但无法控制值大于10的4_10、4_11、7_10引脚。
2 当我尝试控制 GPIO5 (5-2、5-3、5-10...)时、会出现以下错误。
e2e.ti.com/.../gpio5_2D00_error.txt
3 当我尝试控制这些 GPIO 3-29、4-29、7-29...时、打印地址不正确、且值始终在变化。
无论它是3-294-29,打印值是9514****。
导致这些问题出现的原因。
十进制转换和十六进制转换之间是否存在关系?
或者 DSP 无法控制某些 GPIO。
谢谢!