This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6678:提高了功耗

Guru**** 2581265 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6678

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/631933/tms320c6678-increased-power-consumption

器件型号:TMS320C6678
客户对20多个 TMS320C6678电路板进行了测试、发现20个电路板中有2个电路板的功耗比其他电路板高10瓦。 经过调查、他们发现主要的功耗是核心功耗。 正常电路板的 CVDD 电源电流为8.5A、但异常 CVDD 电源电流为14.3A、比正常电路板高6.3w。 电路板 CVDD1比正常电路板共1.2W。 您能否检查一下并说明这种情况的发生原因?
由于开关电源系统中有许多大容量电容器、因此关断电源需要一些时间。 这是一个相对较慢的过程。 DSP CVDD 电源和 CVDD1电源可能会经历临时重启。 这种现象导致磁芯电流增加? 请参阅附件。
黄色的 LONE 是 CVDD、蓝色的是5V 至电路板。