This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS:AM335x McASP EDMA 目标设置

Guru**** 2581045 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/631951/rtos-am335x-mcasp-edma-destination-settings

主题中讨论的其他器件:AM3358

工具/软件:TI-RTOS

你(们)好。

我使用的是 RTOS 环回示例的修改版本、在串行器上接收数据时、配置 EDMA 目标地址时遇到问题。 尽管 API 定义了 doxygen、但我仍然很难找到有关 McASP RTOS 驱动程序的任何文档。 我只想将数据保存到位于 DDR 定义部分的缓冲器中。  

提前感谢、

Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是什么处理器? 哪个 RTOS 版本?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、

    它是一款 AM3358、具有 PDK_AM335x_1_0_7、BIOS_6_46_05_55和 EDMA3_LLD_2_12_04_28

    此致、

    Jim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。