主题中讨论的其他器件:AM3358
你(们)好
我有一个带有 am3358处理器的定制板。
从 SD 卡运行系统时、它会成功识别连接的 NAND 设备:
从内核启动日志:
[1.122752] nand:device found、Manufacturer ID:0x2C、Chip ID:0xd3
[1.129161] nand:Micron MT29F8G08ABACAWP
[1.133192] nand:1024 mib,SLC,擦除大小:256 KiB,页大小:4096,OOB 大小:224
[1.140993]与:使用 OMAP-ECC_BCH8_CODE_HW ECC 方案
我尝试使用来自 MMC 的 uboot 将 MLO 和 u-boot 写入 NAND。
我可以在之后读出它以确认数据已写入。
但是、如果在没有插入 MMC 的情况下引导、它会使所有4个引导选项都失败并重复该操作。
我可以看到 NAND 上的活动、但无论器件是空白的还是上面有数据、它看起来都是一样的。
从引导分析脚本中、引导配置看起来正常:
控制:CONTRAL_STATUS = 0x00400333
* SYSBOOT[15:14]= 01b (24MHz)
* SYSBOOT[11:10]= 00b 无 GPMC CS0地址/数据多路复用
*器件类型=通用(GP)
* SYSBOOT[7:6]= 00b MII (仅限 EMAC 引导模式)
* SYSBOOT[5]= 1使能 CLKOUT1
*引导顺序:NAND -> NANDI2C -> MMC0 -> UART0
我应该使用什么 NAND 布局?
我尝试 了 http://processors.wiki.ti.com/index.php/AM335x_U-Boot_User%27s_Guide#NAND_2 ,但我认为 由于页面大小,我的分区应该是它的2倍。
查看 uboot/include/configs/中的 am335x_evm.h
#define MTDPARTS_DEFAULT "mtdparts=nand.0:"\
"128K (NAND.SPL)、"\
"128K (NAND.SPL.Backup1)、"\
"128K (NAND.SPL.Backup2)、"\
"128K (NAND.SPL.backup3)、"\
"256K (NAND.u-boot-spl-OS)、"\
"1M (NAND.u-boot)、"\
"128K (NAND.u-boot-env)、"\
"128K (NAND.u-boot-env.Backup1)、"\
"8M (NAND.kernel)、"\
"-(NAND.file-system)"
我的 Nand 布局是否应采用与最小块相同的格式、但仅为256k? 如果是 、什么是 u-boot-spl-OS?
如果我在地址0处只有 MLO、而没有其他内容、那么这是否足以在 控制台上打印 U-Boot SPL? 或者我是否需要拥有所有分区?
是否可以使用 JTAG 调试引导?
此致、
Ugnius