This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3358:Arago 的 ECC 支持

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/631131/linux-am3358-ecc-support-for-arago

器件型号:AM3358

工具/软件:Linux

您好!

我通过 Sitara 将 AM3358和 DDR3与 Arago 搭配使用、我想知道 Linux OS 是否支持 ECC? 是否受支持? 如果是、是否必须以某种方式启用它? ECC 报告的错误会发生什么情况? 我应该关心的任何问题吗?

谢谢、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    AM335x 器件的 DDR 接口不支持 ECC。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、我认为这意味着 EMIF 总线不支持 ECC、但 GPMC 是什么? Linux 是否会在 GPMC 上运行 ECC SRAM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    GPMC ELM 模块只能与 NAND 存储器配合使用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Biser 的回复、
    我对您的最后一项陈述有点困惑、我正在阅读 AM355x 数据表、我注意到:

    第一页摘要--
    –通用存储器控制器(GPMC)
    灵活的8位和16位异步存储器接口、具有多达7个片选(NAND、NOR、Muxed-NOR、SRAM)
    -使用汉明码来支持1位 ECC

    这是否意味着 GPMC 支持的 DDR SRAM 以外的其他内容?

    再次感谢、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    GPMC 是一个灵活的接口、支持 NOR、NAND、SRAM... 我不明白"DDR SRAM"是什么意思。 GPMC 上仅支持静态存储器。 此外、GPMC 子系统中的错误定位模块(ELM)仅适用于 NAND 存储器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biser、

    感谢您澄清 AM3358不支持和处理 ECC RAM。  

    您是否知道另一款 Sitara 处理器具有该功能?

    此致、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、
    请访问 www.ti.com/.../66AK2G02
    有关详细信息、请联系您当地的 TI 代表。