This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5718:如何在具有 ducatih264enc 的 Gstreamer 管道中设置主配置文件和间隔内属性?

Guru**** 2581585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/631208/linux-am5718-how-to-set-main-profile-and-intra-interval-properties-in-a-gstreamer-pipeline-with-ducatih264enc

器件型号:AM5718

工具/软件:Linux

您好、香榭丽舍

我想在 具有 ducatih264enc 的 Gstreamer 流水线中设置主(或高)配置文件和间隔内属性。
请告诉我它的示例流水线吗?

此致、
J-Breeze
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、j-Breeze、
    您能否尝试低于流水线
    gst-launch-1.0 -v videotestsrc num-buffers=100! 'video/x-raw、format=(string) NV12、width=(int) 1280、height=(int) 720、framerate=(fraction) 30/1、bitrate=(int) 30'! ducatih264enc inter-interval=1 intra-interval=60 bitrate =4000 profile =77! h264parse! filesink location=test.h264

    在目标上执行 GST-Inspect -1.0 ducatih264enc 以了解编码器插件的属性

    Ramprasad
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramprasad、

    感谢您的快速回复、我想再问一个问题。

    我是否可以使用"RAM-PRESET=LOWE-DELAY"而不是"INTER-INTERVAL = 1"、因为我想使用 B 帧?

    此致、
    J-Breeze

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、j-Breeze、
    如果需要 B 帧,请设置间隔间> 1。
    B 帧和低延迟相互矛盾。 对于低延迟情况、不应插入 B 帧
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramprasad、

    我能够插入 B 帧。 感谢您的及时支持。

    此致、
    J-Breeze