This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:摄像头使用情况

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/630682/linux-am5728-camera-usage

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

尊敬的所有人:

我已将摄像头模块连接到 AM572x EVM 需要在终端输入什么命令、以便我可以从摄像头到 LCD 显示屏获取回路视频

以及如何将 AM572x EVM 与 CCS 结合使用,请共享链接或文档以供参考  

此致、

Hussain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢主席先生
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hussain:

    您可以使用 dual_camera_camera 或 captuprerevpedisplay 应用程序运行摄像机到 LCD 显示屏的环回视频。 两个应用程序二进制文件都位于/usr/bin.下的 AM5728 PLSDK 文件系统中  

    dual_camera-application 的源代码位于 PLSDK 中的 example-applications 文件夹下。 omapdrmtest 源代码可在此处的 git repo 中找到、或者当您通过 Yocto Build 构建 PLSDK 时-

    git.ti.com/.../omapdrmtest