This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6657:在 C6657上进行仿真的 PCIe AMI 模型

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/631543/tms320c6657-pcie-ami-model-to-do-simulation-on-c6657

器件型号:TMS320C6657

大家好、

我从 本地 FAE 获得了"Keyston_PCIe_SGMII_SerDes_AMI_Model_v1p9_r1p2"来执行 PCIe 仿真。

但在使用 Keysight ADS 2016.01读取文件并已安装 MATLAB 运行时 v7.9时、我会遇到缺少"mclmcrrt79.dll"错误消息的情况。

我是否可以知道这个 PCIe AMI 模型依赖于哪个仿真工具?  

提前感谢。

B.R.

OC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Omin、

    我已将您的问题转发给 PCIe 专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最小值、

    TI 根据用户与 TI 之间直接签订的合法在线点选协议发布了该产品系列的 IBIS-AMI 模型。  绝对不能从 FAE 分发这些文件。  请与您的 FAE 合作、获取完整文件集的合法许可证。

    Tom