This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMDSIDK437X:以太网驱动程序

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDXSK437X

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/631067/linux-tmdsidk437x-ethernet-driver

器件型号:TMDSIDK437X
主题中讨论的其他器件:TMDXSK437X

工具/软件:Linux

我将 AM437x´m 套件与 TI Linux 配合使用。

我用 ifconfign´t 了网络、但它不会进行通信。

n´t ping 命令、我们可以看到 Wireshark 发出的 ARP 请求、但 TMDXSK437X 不会应答 ping。

我通过开关将 SK 和 PC 连接在一起。

这些是日志:

ethtool

[1.855257]   cpsw 4a100000.以太网:检测到的 MACID = C4:be:84:cc:A6:9a

[1.870272]   cpsw 4a100000.以太网:cpsw:检测到的 MACID = C4:be:84:cc:A6:9c

[22.268315]  net eth0:正在初始化 cpsw 版本1.15 (0)

[22.351775]  net eth0: Phy found : id is : 0x221622

[1652.003173] net eth1:正在初始化 cpsw 版本1.15 (0)

[1652.081839] net eth1: Phy found : id is : 0x221622

引导日志:

**无法从 mmc0:1读取"uboot.env"**
使用默认环境

网络:   未设置。 验证第一个电子保险丝 MAC
CPsw、USB_ether
按任意键停止自动引导: 0

[1.804269]   DaVinci_MDIO 4a101000.MDIO:达芬奇 MDIO 修订版1.6
[1.810392]   DaVinci_MDIO 4a101000.MDIO:检测到的 phy 掩码 ffffffff
[1.818277]   平台声音:驾驶员 ASOC-简易卡请求探头延迟
[1.826769]   libphy: 4a101000.mdio:探测
[1.830812]   DaVinci_MDIO 4a101000.MDIO:PHY[4]:器件4a101000.MDIO:04、驱动程序未知
[   1.838899] DaVinci_MDIO 4a101000.MDIO:PHY[5]:器件4a101000.MDIO:05、驱动程序未知

[1.855257]   cpsw 4a100000.以太网:检测到的 MACID = C4:be:84:cc:A6:9a
[1.862313]   平台声音:驾驶员 ASOC-简易卡请求探头延迟
[1.870272]   cpsw 4a100000.以太网:cpsw:检测到的 MACID = C4:be:84:cc:A6:9c
[1.878753]   平台声音:驱动程序 ASOC-简易卡请求探测器延迟
[1.886488]   OMAP_RTC 44e3e000。RTC:将系统时钟设置为2000-01-01 00:00:00 UTC (946684800)

ALSA:正在恢复混频器设置...
周一7月 6日22:12:00 UTC 2015
初始化:输入运行级别:5.
正在配置网络接口... [22.268315]  net eth0:正在初始化 cpsw 版本1.15 (0)
[22.351775]  net eth0: Phy found : id is : 0x221622
udhcpc (v1.22.1)已启动
正在发送发现...
正在发送发现...
正在发送发现...
无需租赁、可用于背景
完成。
启动

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luis、

    您能否将"igconfig -a "命令的输出和两个 ping 的 Wireshark 捕获进行发布-从 PC 站点到 AM437x 板、从 AM437x 板到 PC。

    BR
    Tsvetolin Shulev