请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
大家好、
我在理解 dbuffer 阵列在 DSPLIB fir 函数中的作用时遇到了一些小问题。 具体而言、参阅 2013年修订的 SPRU422J、
我有一些问题:
-这意味着多缓冲方案是什么? (请参阅一个简单示例)。
-在某些情况下,dbuffer 应该在其他用户的程序函数或步骤中直接使用(初始化除外),或者它只被 fir 函数用于内部计算?
我观看了一些示例,但除非用于上面提到的初始化,否则不会直接使用。
非常感谢
Paolo