This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3356:NAND 编程错误

Guru**** 2580885 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/631403/am3356-nand-programming-error

器件型号:AM3356

你(们)好

我们在电路板中使用 AM335x 处理器。 在我们先前加载固件 的一个板中,我们完全擦除了 NAND 并尝试重新编程。

"CCCC"即将推出、但在我们尝试对芯片进行编程时显示了一些错误。

错误为"超出错误限制"

原因可能是什么。我们可以从我们的一方检查什么

重新分级

Eby Jayan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是什么软件? 哪个版本?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biser、

    我们尝试通过 超级终端加载 Uboot-spl.bin 作为 Xmodem 传输

     。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在这里没有看到任何错误。 您需要做的是,在 Uboot-spl.bin 传输完成后,通过 Y 调制解调器尽快发送 U-boot.img。 有关详细信息、请参阅此 Wiki: processors.wiki.ti.com/.../Linux_Core_U-Boot_User's_Guide
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、

    我们无法完成 Xmodem 传输。

    我们通常执行 Uboot-spl.bin Xmodem 传输,然后执行 u-boot.img Ymodem 传输。

    在该特定板上,我们只会遇到此问题。

    我将分享错误的屏幕截图

    此致
    Eby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果这仅是一个电路板、则很可能是由电路板本身的硬件问题引起的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biser、

    请参阅屏幕截图

    当我们尝试 Xmodem 传输时、会观察到上面列出的两个错误  

    此致

    Eby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果这仅是一个电路板、则很可能是由电路板本身的硬件问题引起的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、
    现在、两个电路板报告出现了相同的问题

    在执行 NAND 擦除之前、电路板工作正常。

    我们使用 uboot 的"nand erase.chip"命令来擦除 NAND
    之后、仅观察到该行为

    我们之前做过 NAND 擦除和重新编程、并且工作正常

    这是第一次遇到这样的问题

    此致
    Eby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否有 Linux 计算机尝试从其启动 UART? 我想这与 NAND 无关。 可能是超级终端问题。 或者、您可以尝试使用 TeraTerm 吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、
    感谢您的宝贵支持。 问题是没有我们的转换器
    USB 转串行转换器存在一些导致问题的限制
    我们可以通过转换器将命令输入到超级终端、但不能输入文件传输
    它可能对文件大小或传输速度有一些限制

    感谢您的支持

    此致
    Eby