This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4378:中断延迟

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/631565/am4378-interrupt-latency

器件型号:AM4378

大家好、

我已使用 dmtiemr1和 starterware (pdk_am437x_1_0_5\packages/ti\starterware)生成1毫秒周期性中断。

GPIO 在该中断函数开始时设置为高电平、但它实际上在1.05ms 时变为高电平。

也就是说、假定 dmtimer1的中断延迟约为0.5ms。

此值是否合理? 请告诉我是否有任何改进方法。

此致、

Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如何测量从中断开始到 GPIO 变为高电平的时间?