发件人字段:
在过去 的客户选择 POP 封装(8Gbit,4芯片,由 TI 在 POP 中验证) ,这是由于我们在 wiki 上的备注:
AM37x 硬件与 SDRAM 的连接
本节将讨论连接到 LPDDR1存储器的连接和建议。 AM37x SDRAM 接口的运行频率最高为200MHz、允许连接到400LPDDR1器件。 该接口支持1GByte Over 2 Chip 选择。 SDRC 信号不应超过2个负载。 一些存储器通过在其封装中堆叠裸片来提高容量。 存储器件中的每个裸片都会向 SDRC 信号添加负载、因此如果存储器中有2个裸片、则 AM37x SDRC 信号将有2个负载。
SDRC 信号不应超过2个负载
现在 客户可以 在 CUS 封装中选择以下不同的选项 :
1) 4x2Gbit LPDDR (每张1张)
2) 2个4 Gbit LPDDR (每个2个裸片)
3) 1x8Gbit LPDDR (4个裸片)
在 CUS 上是否可以接受此选择? 他们是否遇到 了2个裸片问题…?