This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM8168:移除 UIA ServiceMgr 呼叫

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/631446/tms320dm8168-remove-uia-servicemgr-calls

器件型号:TMS320DM8168

您好!

我将 DM8168与 EZSDK 5.05.02.00搭配使用。 我不想与 CCS 通信、因此我希望避免从 OpenMax 打开端口1234。 这是因为如果我尝试使用 telnet 连接到该端口,CPU 将达到100%,所以我想避免这种情况。 我在     M3协处理器和 ARM 的 Openmax 代码中注释掉了对 DomxProcMgrIf _HLS.c 中 UIA ServiceMgr_start()和 ServiceMgr_stop()的调用,并重建了固件,但我的更改似乎没有生效,因为我可以使用 telnet 连接到该端口。  

我想知道我是否遗漏了一些东西、因此、如果在这方面有任何帮助、我们将不胜感激。

谢谢、

尤根尼亚