This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/processor-SDK-AM335X:错误:binutils-native-linaro-2.27-r2016.10 DO 获取:获取器故障

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/631232/linux-processor-sdk-am335x-error-binutils-native-linaro-2-27-r2016-10-do_fetch-fetcher-failure

工具/软件:Linux

大家好、

我正在尝试按照 processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_Building_The_SDK 上的说明重新编译文件系统。

我使用命令"MACHINE=AM335x-EVM Arago_rt_enable=1 bitbake tisdk-rootfs-image"来构建、但过程会停止并出现错误。

我在论坛中进行了搜索、建议多次复制下载并在本地复制文件、但我找不到文件"binutils-native-linaro-2.27-r2016.10"。

在互联网上搜索、我可以找到 binutils-native-linaro-2.27-r2016.08、查看 TI 处理器 SDK 04.00.00的发行说明、我可以看到 Linaro 工具链是6.2.1 2016.11。

如果有人能帮助我、我会很感激。

Roberto

这是控制台的输出。

正在加载高速缓存:100%|########################################################################################################## |时间:0:00:09
从依赖关系缓存加载了3236个条目。
注:解决任何缺失的任务队列相关性

编译配置:
Bb_version       ="1.32.0"
Build_SYS        ="x86_64 Linux 版"
NATIVELSBSTRING  ="Uubuntu-16.04"
Target_SYS       ="ARM-Linux-gnueabi"
机器          ="AM335x-EVM"
DIASTRO           ="Arago"
DISTR_VERSION   ="2017.05"
TUNE_FUNCures    ="arm armv7a VFP thumb neon      callconvention-hard "
TARGET_FPU       ="硬"
meta-processor-sdk ="标题:3d2f620a6a98b1b6abb1103d7dc986921436ed19"
meta-arago-distro
meta-Arago-Extras ="标题:b727bf8fce8e9cb5a6b5d5b48c45f0088e67eb53"
meta 浏览器     ="标题:880a7bd1d3b9a1b2003f5b0620350f03158bbd43"
meta-qt5         ="头:3601fd2c5306ac6d5d0d536e0be8cb90da9b4c1"
元网络   
meta ruby         
Meta-python       
Meta-OE           
meta-gnome       ="头:fe5c83312de11e80b85680ef237f8acb04b4b26e"
meta-ti          ="头:41d6fdc0fe5ea6054616cfccda13baac3ff33791"
meta-linaro-toolchain
meta-optee       ="标题:d84874bad834657dd04ea69c35a74dd9dbd535b8"
meta             ="头:ddf907ca95a19f54785079b4396935273b3747f6"

正在初始化任务:100%|############################################################################################################ |时间:0:00:52
注:执行 SetScene 任务
注:执行 RunQueue 任务
警告:binutils-native-linaro-2.27-r2016.10 DO 获取:无法获取 URL git://git.linaro.org/toolchain/binutils-gdb.git;protocol=https;branch=linaro_binutils-2_27-分支、如果可用、则尝试镜像
错误:binutils-native-linaro-2.27-r2016.10 do_fetch:fetcher 失败:获取命令 export DBUS_Session_bus_address="UNIX:abstract=/tmp/dbus-dgxPfDXkLQ;导出 SSH_AUTH_SOCSOC="/run/user/1000/keyring/ssh;导出路径="/home/signal/TI_SDK/sdk_oe/tisdk/sources/oe-core/scripts/native-intercept:/home/signal/TI_SDK/sdk_oe/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/bin/texinfo-dummy-native:/home/signal/TI_SDK/sdk_oe/tisdk/sources/oe-core/scripts /home/signal/TI_SDK/sdk_oe/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/sbin /home/signal/TI_SDK/sdk_oe/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/bin /home/signal/TI_SDK/sdk_oe/tisdk/sources/meta-browser/scripts /home/signal/TI_SDK/ti-processor-sdk-linux-rt-am335x-evm-04.00.00.04/linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin /usr/local/sbin /usr/bin /snap/bin:/home/signal/TI_SDK/sdk_oe/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/bin/x86_64-linux:/home/signal/TI_SDK/sdk_oe/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/bin:/home/signal/TI_SDK/sdk_oe/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/bin:/home/signal/TI_SDK/sdk_oe/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/sbin /home/signal/TI_SDK/sdk_oe/gcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin /home/signal/TI_SDK/sdk_oe/tisdk/sources/bitbake/bin /home/signal/.local/bin /usr/sbin /usr/local/games git.linaro.org/.../binutils-gdb.git /home/signal/TI_SDK/sdk_oe/tisdk/downloads/git2/git.linaro.org.toolchain.binutils-gdb.git:/home/signal/TI_SDK/sdk_oe/gcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin:/home/signal/TI_SDK/sdk_oe/tisdk/sources/oe-core/scripts:/home/signal/bin /usr/local/bin /usr/games /home/signal:bare.com
正在克隆到裸存储库'/home/signal/TI_SDK/sdk_oe/tisdk/downloads/git2/git.linaro.org.toolchain.binutils-gdb.git……
致命:无法访问'git.linaro.org/.../': 错误设置证书验证位置:
 CAfile:/tmp/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy/sy

错误:binutils-native-linaro-2.27-r2016.10 DO 获取:URL 的 fetcher 失败:'Git://git.linaro.org/toolchain/binutils-gdb.git;protocol=https;branch=linaro_binutils-2_27-branch'。 无法从任何源获取 URL。
错误:binutils-native-linaro-2.27-r2016.10 DO 获取:函数失败:base_do 获取
错误:故障日志文件存储在:/home/signal/TI_SDK/sdk_oe/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/x86_64-linux/binutils-native/linaro-2.27-r2016.10/temp/log.do_fetch.2951中
错误:任务(虚拟:本机:/home/signal/TI_SDK/sdk_oe/tisdk/sources/meta-linaro/meta-linaro-toolchain/recipes-devtools/binutils/binutils_linaro-2.27.bb:DO 提取)失败、退出代码为"1"
注:任务摘要:已尝试871个任务、其中870个任务不需要重新运行、1个任务失败。

摘要:1个任务失败:
 虚拟:本机:/home/signal/TI_SDK/sdk_oe/tisdk/sources/meta-linaro/meta-linaro-toolchain/recipes-devtools/binutils/binutils_linaro-2.27.bb:DO 提取
摘要:显示了1条警告消息。
摘要:显示了3条错误消息、返回非零退出代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roberto、

    请在 sources/meta-linaro/meta-linaro-toolchain/meta-devtoolchain/meta-devtooltooltools/meta-devtools/binutils/binutils-linaro-2.27.inc 中将 protocol=https 更改为 protocol=git

    此致、
    Kemal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kemal、

    这可以解决我的问题。

    谢谢
    Roberto