This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4377:BiSS 编码器问题

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4377, TIDEP0022, SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/631331/am4377-biss-encoder-question

器件型号:AM4377
主题中讨论的其他器件: TIDEP0022SYSBIOS

大家好、我已经尝试在 AM4377板中实现 BiSS-C 主器件(通过 IDK_AM437X 进行定制)

我想从 BiSS 编码器接收32位数据、但 PRU (biss_master_bin.h)的代码限制在22位以下...

如何针对32位数据更改它?

我已经在 pru0_BisS.p (在 tldc920中)中尝试了一些更改。

谢谢、

Kim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    TIDEP0022说明了如何对 ICSS-PRU 进行编程以支持 BiSS C 主协议。 TI 设计文档提供了基于旧版 SYSBIOS 工业 SDK 的硬件(AM437x 工业开发套件(IDK)和演示软件的摘要。

    此 TI 参考设计作为 PRU-ICSS 编程的简单独立图示提供、不用作 BiSS C 实现的参考、产品开发的基础或与 PRU-ICSS-Industrial SDK 示例配合使用。

    此 TI 参考设计是朝着 PRU-ICSS 工业 SDK 中 BISS C 支持的开发和包含迈出的第一步。
    我们鼓励有兴趣在 AM437x 上使用稳健的 BiSS C 实施快速开发应用的客户等待将 BiSS C 支持包含在 PRI-ICSS-INDUSTRIAL-Drives 软件包中。

    目前、没有发布此开发的时间表。 请联系您的 TI 代表进一步讨论。

    David