This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/am3358:如何在 AM335x 入门套件上测试 USB_dev_serial.c?

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/631335/starterware-am3358-how-to-test-usb_dev_serial-c-on-am335x-starter-kit

器件型号:AM3358

工具/软件:Starterware

尊敬的 TI:

我正在处理 starterware 示例 USB_dev_serial.c。 CCS7成功编译/编译/编程、AM335x 入门套件显示 GUI、显示"host connected (已连接主机)"和 RX/TX 计数器/缓冲器。

但是、无论我尝试了什么、测试都停留在那里、AM335x 入门套件未收到任何单个数据。

我想知道 TI 专家是否会建议一种运行和演示此程序功能的方法。 我是否需要 PC 端的特殊应用程序(Ubuntu 或 Windows 可能会提供帮助)通过 USB 将数据发送到 AM335x 入门套件?

请帮助解决问题、提前感谢。

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、
    由于 Starterware 支持已被弃用、请参阅 e2e.ti.com/.../628801。

    话虽如此、Processor SDK RTOS 软件包中有一些 USB 示例、位于 C:\ti\pdk_am335x_1_0_8\packages/MyExampleProjects。

    请参阅此主题 https://e2e.ti.com/support/embedded/starterware/f/790/t/630423 、其中我提到了从何处获取 SDK 等

    Lali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lalindra Jayatilleke、

    感谢你的答复。

    我自己解决了这个问题。 在同时连接 ttyUSB1和 ttyACM0时、所有置为有效的东西进入 ttyUSB1将回显并显示在 ttyACM0上、而 AM335x 入门套件显示 Rx 数增加。

    Mike