This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4376:快速 DDR3布线建议

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/631414/am4376-quick-ddr3-routing-advice

器件型号:AM4376

大家好、

我们将很快开始 Sitara AM4376设计、我需要有关路由哪个 DDR 拓扑的建议。 我们将使用32位总线宽度的 DDR3存储器、并将其路由到8层电路板上。 因此、根据您的经验、以下哪一个选项最容易路由:

4个 DDR3 IC、每个8位宽度、并联端接

2个 DDR3 IC、每个16位宽度、并联端接

- 2个 DDR3 IC、每个16位、串联端接(或无端接、如入门套件中的那样)

电路板的尺寸不是问题、因此我们在天气下使用2个或4个 IC 并不重要。

提前感谢您的任何添加、

Marko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅 AM437x 数据表版本 D 中的第5.13.8.2节