This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/processor-SDK-AM335X:GP EVM DDR3配置

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/631073/linux-processor-sdk-am335x-gp-evm-ddr3-configuration

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X
主题中讨论的其他器件:AM3358

工具/软件:Linux

在定制 BBB 上、我们希望使用1GB DDR3。  TI EVM/eval 板选择使用两个512MB DDR。  

1) 1)为什么未选择1 GB DDR3?

2) 2)使用1 GB DDR3而不是2个512MB DDR 有任何限制?

3) 3)与 两个512MB DDR 相比、Uboot 和内核需要进行哪些更改才能支持1GB DDR3?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    GP EVM DDR3接口为16位。 在设计电路板时、没有1GB DDR3内存、16位宽接口可用。 我最近没有检查过、但我不确定目前也有检查过。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Biser、这很有用。  为什么 DDR3首先需要16位宽接口?  512MB DDR 都是16位宽?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在 AM3358上、我们有两种达到总计1Gbyte 的方法–单个16位、8Gbit IC 或两个8位、4Gbit IC。 请参阅下表:

    器件型号:成本:注意:
    MT41K512M8DA-107 AAT:P11.0069 x 21Gbyte DDR3L 解决方案-(Micron)- 1440卷- OneMicron 推荐的 Micron
    -40至105C 部件
    (首选温度额定值)
    MT41K512M8DA-107退出:P10.32075 x 21Gbyte DDR3L 解决方案- x8 4Gbit -40至95 - 2000卷- OneMicron 推荐的 Micron
    -40至95C 部件
    (可能在领导下工作)
    MT41K512M8DA-107 AIT:P11.27115 x 21Gbyte DDR3L 解决方案- x8 4Gbit -40至95 - 2000卷-推荐 OneMicron
    MT41K512M16HA-125 AIT:301Gbyte DDR3L 解决方案-(Micron)- 2000年(额定-40°C 至95°C 外壳温度-可能可以)-推荐 OneMicron
    AS4C512M8D3A-12BAN9.26 x 21Gbyte DDR3解决方案-(联盟内存)联盟
    -40至105C 部件

    1) 1) 512MB DDR3的 GP EVM 对是16位还是8位? 为了避免混淆、它是一个16位接口、但使用一对512MB 8位 IC、对吧? www.digikey.com/.../4315268

    2) BBB rev-c 使用 DDR3 16位接口和单个16位 DDR3?

    3) 3)需要对 u-boot 进行哪些更改才能支持单个16位1G DDR?

    4) 4)对于两个8位512MB IC、需要在 u-boot 的哪些方面进行更改?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当我在上面说 u-boot 变化时、我是说8位与16位之间的变化、假设 DDR3为16位接口? 也指在不使用 GEL 文件的情况下进行的更改。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1) 1) 2x8位。
    2) 2)是的。
    3) 3)无。
    4) 4)无。

    有关 DDR3设计指南、请参阅 AM335x 数据表修订版 J 的第7.2.3节。 该器件上的数据接口始终为16位。 它可以连接到1x16位 DDR3或2x8位。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最后一个问题、只是为了确保、使用2x8位而非1x16位 DDR3时 BBB 不会出现设计问题、因为 BBB 的数据接口(如 GP EVM)始终为16位、并且可以连接到1x16或2x8? 标记已解决--谢谢 Biser!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正确。