Thread 中讨论的其他器件:OMAPL138
工具/软件:TI-RTOS
我们设计了一个基于 C6678 DSP 的系统、其组件与 C6678 EVM 参考设计板的组件不同。
目前、我正在尝试启动 NAND 存储器(Micron 的 MT29F1G08ABBDA)并对其上的映像进行编程、而 nandwriter 应用程序无法对映像进行编程-它始终读取0x00000000而不是实际数据。
我正在使用 MCSDK 2.01.02.06环境中的 Code Composer Sudio 5.5。
请查看随附 的 C:\ti\pdk_C6678_1_1_2_6\packages/ti\platform\evmc6678l\platform_lib\include\evmc66x_nand.h 文件、该文件根据 Micron 的 NAND 器件数据表和 C6678 EMIF16控制器的信息进行了修改。
您能否仔细检查更改并建议修改哪些其他源以成功使用 Nandwriter 应用程序?e2e.ti.com/.../evmc66x_5F00_nand.h
此致
Andranik