This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 连接

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6748

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/631354/interfacing

主题中讨论的其他器件:TMS320C6748

您好!

  我想通过 uPP 端口将并行 ADC 12位65MSPS 连接到 TMS320C6748、将 TMS320C6748连接到 Raspberry PI 3型号。

我对如何执行该操作感到困惑、并且不 知道是否可以执行该操作? 我一直在阅读,但没有得出任何结论。 我仍然认为网上必须有一些详细的指示,但我没有找到任何。

感谢您的帮助。 一些详细说明不会受伤。

此致

拉巴  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已将您的查询转发给硬件设计专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev