This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6748:开机检查测试

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6748

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/631295/tms320c6748-power-on-check-test

器件型号:TMS320C6748

我目前在初级阶段使用 TMS320C6748。

实际上,我的疑问是,一旦将电源适配器插入 C6748开发套件,电源 LED 就不会亮起,那么我如何知道我的板是打开还是仍然关闭?

如何检查开机测试?

请推荐一些解决方案!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aagam、

    电源 LED (D3)指示电路板是否有电源、但如果电源 LED 熄灭、但您怀疑已打开、则可以测试 D3。 如果 D3损坏、则可能会打开电路板、但 LED 熄灭。
    您还可以连接调试控制台并观察输出、但第一个测试必须是测量电源。
    C6748开发套件原理图将有助于分析电源问题、您可以在以下位置找到它:
    processors.wiki.ti.com/.../C6748_Development_Kit_(LCDK)

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    连接适配器后,LED (D3)绿色和 LED (D2)红色闪烁,但几秒钟后,再次熄灭,然后再次闪烁并定期熄灭。