请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BEAGLEBN
工具/软件:Linux
你(们)好
我想使用 PRU_rpmsg_send()将一些数字从 PRU0发送到 ARM。
例如:
#define HOST_INT(((uint32_t) 1 << 31) #define TO_ARM_HOST18 #define From_ARM_HOST19 #define CHAN_NAME"rpmsg-PRU" #define CHAN_DESC_"Channel31" #define CHAN_PORT31 #define rpTIO_CONFIG_S_DRIVER_OK4 uint8_t[rmsg_transport 31"#define CHAN_STATUS #define DULE_DURAPUT_PRU ;#define U_PRU void t transport 31 #define rudit、#define UST_STU_STU_STU_ST int number = 100; ct_CFG.SYSCFG_bit.STANDBY_init = 0; ct_intc.SICR_bit.STS_CLR_IDX = from_arm_host; status =&resourceTable.rpmsg_vdev.status; while (!(* rpstatus 和&virtio_config_driver_OK));pru_arm_host 、ringTable.rpmsg_vdev.status.ring&rg_rings_rings_rings_rings.it、rings_rings_rings_rings_rings_rings.it、rings_transport、r from_arm_host); PRU_rpmsg_send (&transport、dst、src、&number、sizeof (int)); }
现在、它存储在哪里? 如何找到此号码并将其用于其他程序?