请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3352 我们有一个设计、在该设计中、我们将从128MB Micron SPI NOR 闪存启动。 这可以正常工作、但我们需要更多空间。 我们尝试了256MB 设备、但还是取得了一些成功。 该器件将以3字节寻址模式启动、然后 uboot 会将其切换为4字节模式、以允许我们访问完整的地址空间。
我们遇到的问题是、在处理器复位后、闪存仍处于4字节寻址模式、而 romcode boorloader 将尝试使用3字节寻址。 这意味着系统在复位后从未恢复。
Bootrom 中是否支持更大的器件? 如果不是、建议采用哪种方法来解决此问题? 如果可能、我们希望避免迁移到新的闪存架构所需的成本/时间。
任何机构有任何想法吗?
邓肯。