This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:LACP/网络绑定

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/630868/linux-am5728-lacp-net-bonding

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

是否可以在 AM5728处理器中为千兆接口(NIC 分组)启用链路聚合控制协议、LACP? 任何堆栈均可支持 LACP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、如果我正确理解了您的问题、您可以使用链接绑定。 Linux 内核支持此功能、您无需外部堆栈。 您想绑定 AM5728上的哪些端口?

    在本演示的背面是一个有关链路绑定的示例。
    training.ti.com/.../ETH_System_SW_on_AMClass_Devices.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我希望连接 AM5728上的两个千兆位以太网端口。

    感谢您提供 pdf 链接。
    我参考了 pdf 链接、我认为可以实现两个千兆位以太网端口的链路绑定。