This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/processor-SDK-AM335X:错误:libEGL.so:无法打开共享目标文件:无此类文件或目录

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/631262/linux-processor-sdk-am335x-error-libegl-so-cannot-open-shared-object-file-no-such-file-or-directory

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

工具/软件:Linux

您好!

我想运行使用图形加速器的应用程序、但它未能回答查找 EGL 库时出现的问题。

我使用 SDK 03.03来构建内核和文件系统。 使用的文件系统是 Arago-base。

我还构建并安装到文件系统 ti-SGX-DDK-km 软件包中、该软件包可从 SDK 顶级 make 获取。

看起来这只是物理层驱动程序、对于要使用加速器的应用、我需要用户空间库。

我使用 bitbake 来编译 ti-SGX-DDK-um、SDK 顶级 make 中不提供该文件。

在尝试安装这些库时,我只成功地安装了 dbg 和 dev 软件包

另外两个故障会导致依赖项检查失败:

* satise_dependencies_for:无法满足 ti-SGX-DDK-um 的以下依赖项:
* wayland (>=1.0.0)* libdrm-omap1 (>=2.4.67)* libgbm2 (>=10.0.0)* ti-SGX-DDK-um-plugins *
* opkg_install:无法安装软件包 ti-SGX-DDK-um

libEGL 是 ti-SGX-DDK-um 驱动程序包的一部分吗?

如果是、我是否需要为其安装航迹?

我很难找到有关如何安装和设置应用程序使用3D 加速器所需的驱动程序的文档。

此致、

Ugnius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ugnius、

    如果您在工作板上键入 opkg search /usr/lib/libEGL.so、您将看到 libEGL.so 是 ti-SGX-DDK-um-dev 包的一部分。
    要安装 ti-SGX-DDK-um、您需要安装 wayland (>=1.0.0)* libdrm-omap1 (>=2.4.67)* libgbm2 (>=10.0.0)* ti-SGX-DDK-um-plugins *依赖项。

    此致、
    Kemal