工具/软件:Linux
大家好,我有 OMAP-L138 和 tvp5150 ,我想用 yavta 或 gstreamer (或任何有用的东西)捕获一个帧。
我的 SDK 版本是 mcsdk_1 、使用 Linux 3.3.0。
为此、我从寄存器 vpif 和 tvp5150的 da850电路板配置中复制了一些配置。
我复制了与 vpif 和 tvp514x 相关的所有内容、并将所有 tvp514x 更改为 tvp5150。 (我已连接电路板配置)。
进行这些更改后,vpif 和 tvp5150成功启动,并且我的 dev 目录中有 video0和 video1。
但是、当我运行以下命令时、它会挂起:
v4l2-ctl --device /dev/video0 -s 0x4 ./yavta -F /dev/video0 -c 1 -i 0
这是最后一个命令的 dmesg 输出:(我附加了完整输出日志)
gstreamer 也会发生同样的情况、它卡住了。
出了什么问题? 我应该在哪里查找问题?
此致。
e2e.ti.com/.../5611.tisdk_5F00_omapl138_2D00_lcdk_5F00_defconfig.txte2e.ti.com/.../4428.yavta_2D00_output.txt