This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA712:Jacinto 6中的显示配置

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS93A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/631048/dra712-display-configuration-in-jacinto-6

器件型号:DRA712
主题中讨论的其他器件:SN65LVDS93A

请尽快回答我客户的问题:

我正在使用我们正在设计的全新 Jacinto 板来设置我们的显示屏。

我想问您、由于我们不熟悉这种新设置、您是否可以向我们提供有关如何配置 DRM 以及如何配置帧缓冲区的任何信息。

当我们在之前的板中使用帧缓冲时、我们必须配置像素格式和颜色深度、我们现在是否必须设置这些格式? 如果我们必须这样做、您能不能指导我们找到它的位置?

我们使用的设置是一个串行器、它将 Jacinto 的输出转换为 LVDS、以保持我们之前使用的显示效果。 串行器是型号 SN65LVDS93A。 我们的电气团队已就该设置与您的团队联系、并已进行验证。

如果您需要更多信息、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Raul、

    我已将您的问题转发给展示专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    劳尔

    从数据表中可以看出、只需进行配置

    1.将 SHTDN 和 CLKSEL 信号设置为所需的电平。
    2.使用所需的时序配置显示输出。

    如果(1)正在使用 GPIO、则可以使用 GPIO-hog 来完成。 如果在 EVM 上上上拉/下拉这些线路、则无需执行此步骤。

    对于(2)、请参阅

    a. review.omapzoom.org/38522 、例如有关定义 LCD 时序的示例。
    b. review.omapzoom.org 、了解如何将其连接到 EVM DTS。

    这将设置24位数据宽度的 RGB 像素格式。

    如果这不能回答您的问题、请提供更多信息。

    此致、
    Venkat