This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:Linux am5728 c4.9中的 omapdrm

Guru**** 2544920 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/630365/linux-am5728-omapdrm-in-linux-am5728-c4-9

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

您好!

我们使用的是具有 AM5728处理器的定制板、该板具有 HDMI 和 RGB (通过 LVDS)接口。  如果我使用内 核4.4的 Arago Linux 版本、它可以正常工作。 当我使用4.9内核时、它不起作用。

# modetest
tying to open device 'i915'...failed
tying to open device 'eoneoneoneoneon...failed
to open device 'nouve'... failed
tying to open device 'vmwgfx'...failed
tying to open device 'omapdrm'...failed.

未找到设备 

我已为 v4.9执行了日志格式:

# dmesg | grep DRM
[2.331052][DRM]已初始化
[15.722112][DRM]已在次要0上初始化 PVR 1.14.3699939 20110701 

在 v.4中,它是:

[1.876664][DRM]已初始化 DRM 1.1.0 20060810
[2.379288][DRM]支持 vblank 时间戳缓存版本2 (21.10.2013)。
[2.379289][DRM]不支持 vblank 时间戳查询的驱动程序。
[2.383661][DRM]启用 DMM 回绕滚动
[2.455023] omapdrm omapdrm.0:fb0:omapdrm 帧缓冲器件
[2.492277][DRM]在次要0上初始化 omapdrm 1.0.0 20110917
[15.747378][DRM]在次要0上初始化 PVR 1.14.3699701[DRM] 

omapdrm 未初始化。

config 中的 CONFIG_DRM=y

有什么疑问?