This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5726:Libdce 版本

Guru**** 2579355 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/630481/linux-am5726-libdce-version

器件型号:AM5726

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我将 jpeg 图像提供给 Ducati jpeg 解码器、后者以相同的大小对其进行精细解码。

示例 In Image (jpeg)= 4032x1008 -> Out Image (nv12)= 4032x1008。

我想更改输出图像的缓冲区排列。

示例 In Image (jpeg)= 4032x1008 -> Out Image (nv12)= 2016*2016。

这需要一些 memcopy 操作。 我希望通过 EDMA 执行的功能。

出现在"上的 libdce.c 和出现在 Yocto 上的 libdce 是不同的。

我应该参考哪一项?

此致、

前置稳压器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否正在使用处理器 SDK Linux? 您使用哪个配置文件来构建 Yocto?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Manisha、

    Yocto 构建配置文件为"processor-sdk-03.02.00.05-config.txt"

    此致、
    -罗纳克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ronak:

    请处理由 Yocto Build 指向的 libdce 文件。

    此致、
    Manisha