This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C5515:引导闪存的 NOR 闪存建议

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/630758/tms320c5515-nor-flash-recommendations-for-boot-flash

器件型号:TMS320C5515

您好、查姆斯、

客户面临 NOR 闪存停产(微米)

他发现可能的替代产品:

-Winbond W25Q128FW

- Micron MT25QU128ABA8E12

问题1:您能否确认这些闪存是否与 C5515兼容?

问题2:我们是否有实际的闪存建议列表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、DJ-NG、

    以下 SPI 闪存列表已通过 C5535验证。 他们还应该在 C5515上工作。 关键是检查数据表波形是否与此 wiki 中的波形相匹配、地址和数据之间没有时钟周期延迟。

    processors.wiki.ti.com/.../35_FAQ

    希望这对您有所帮助、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、DJ-NG、

    我检查了这两个存储器(Winbond W25Q128FW 和 Micron MT25QU128ABA8E12)的数据表。

    它们的读取数据(03h)波形符合我链接到的 wiki 页面中概述的要求。

    另请参阅 《C5515引导加载程序应用手册》中的这些要求。 (我检查过、它们也满足这些要求。)

    2.2.4 24位 SPI 串行闪存
    引导加载程序支持从 SPI 闪存引导、对外部器件有以下要求。
    •该器件必须至少支持500kHz SPI 时钟。
    •该器件必须连接到 SPI CS0并充当 SPI 从器件。
    •该器件使用3个字节(24位)进行内部寻址(高达16MB)。
    •器件必须能够自动递增其内部地址计数器、以允许从器件进行顺序读取。
    •该器件可连接到 SPI 的有效引脚映射(有两个不同的引脚映射可用)。 引导加载程序尝试在每个 SPI 引脚映射上进行通信、每次一个。
    •如果需要重新编写、则必须禁用任何和所有写保护功能。 引导加载程序不会尝试禁用这些功能。

    (24位 SPI 串行闪存仅支持未加密映像)

    希望这对您有所帮助、
    标记