This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3715:硬件设计问题

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3715

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/631051/am3715-hardware-design-questions

器件型号:AM3715

您好,

我们   的产品由 AM3715,NAND & LPDDR 设计 ,使用 MCP 软件包,It’ End of Life Now,

因此、我们希望使用离散 NAND 和 LPDDR 进行设计、并需要您的帮助:

请帮助确认此设计。

我需要参考设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    1.是的,这是一个有效的设计。 如果您需要查看原理图、请联系最近的 TI 代表。
    2.可在以下位置找到可用的 EVM 板: www.ti.com/.../toolssoftware