This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSICE3359:EtherNet/IP 问题

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/630978/tmdsice3359-ethernet-ip-issues

器件型号:TMDSICE3359

尊敬的技术团队:

我使用 TI 开发板(TMDSICE3359-REV 2.1A) 进行 EtherNet/IP 开发,并使用使用批处理文件生成的示例代码。

>C:\ti\PRU-ICSS-EthernetIP_Adapter_01.00.02.00\protocols\EtherNetIP_adapter\projects\EtherNetIP_adapter_AM335x_arm

代码会被编译并正常工作、但如何使用隐式消息进行 I/O 操作以及必须修改哪个 c 文件才能实现我自己的应用程序。

此外、还需要有关编码实现的更多详细信息

请尽快为我提供必要的实施。

谢谢和此致,

Sujitha Selvaraj