This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4379:DEBUGSS_DRM_SUSPEND_CTRL0地址

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/630575/am4379-debugss_drm_suspend_ctrl0-address

器件型号:AM4379

大家好、

我想设置 DEBUGSS_DRM_SUSPEND_CTRL0的寄存器并检查 TRM 的地址。

它应该是 0x4B16_0000、但实际上我写入失败了。 我无法修改此地址。

然后我检查了 CCS xml 文件 "Modules/AM437X/DEBUGSS_DRM.xml"、寄存器的偏移量为0x200、 地址应为 0x4B16_0200。

但我找不到有关 TRM 的0x200偏移量的任何信息。

请帮您确认这一点吗? 谢谢!

BR、
丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请仔细阅读 AM437x TRM 修订版 G 第31.5.1节中寄存器位字段的说明。要写入该寄存器、必须满足某些条件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以在您的身边尝试一下吗?

    我只是按照"31.1.1.1外设的调试挂起支持" 将地址0x4B16_0000设置为0或0x9、全部失败。

    但是、只需使用 CCS 寄存器窗口来设置 DEBUGSS_DRM_SUSPEND _CTRL0、它就可以工作。 和地址0x4B16_0200同时被修改。

    CCS 或 TRM 中应存在以太网问题。

    BR、
    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已就此请求帮助。 反馈将发布在此处。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    丹尼

    正确、TRM 中 RevG 的表31.5 DRM 寄存器应以偏移量0x200开头。  出于某种原因、早期版本的 TRM 就是这种情况、但在 RevF 和 G 中意外更改了。 我们将在下一版本的 TRM 中对此进行修复。

    谢谢、

    James