This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA3:使用 ISS (ISP)的 VIP 和 CSI2视频数据

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/630764/tda3-vip-and-csi2-video-data-using-iss-isp

器件型号:TDA3

是否可以通过 ISS (ISP)(即 VIP->ISP->MEM 或 MEM->ISP->MEM)从 VIP 路由视频数据?

是否可以添加 CSI2视频流并使用 ISP 实时处理 VIP 和 CSI2?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ewald、

    我已将您的问题转交给 ISS 专家征求意见。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ewald、

    VISE->ISP-MEM 在 VisionSDK 中是可行的且受支持的。 通过这种存储器到存储器操作、我们可以支持来自 VIP 和 CSI2的视频流。

    要处理的 FPS /帧分辨率/数据格式。  

    VisionSDK 演示应用演示了 ISP 对4个1280x720 @ 30 FPS 通道的处理。

    此致、Sujith  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ewald、

    如果不通过存储器、则无法将 VIP 输出直接传递到 ISS。 因此、如果需要使用 VIP、则数据流将是
    VIP -> MEM -> ISP -> MEM

    关于 ISP、正如我们所讨论的、在 ISP 中运行双通道 WDR 流很困难。 我们可以对两个通道使用线性模式或单通道 ISP 流。

    此致、
    Brijesh