请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:66AK2H06、 66AK2H12您好!
我们设计了一个类似于 C6678 EVM 的系统、该系统集成了2个具有下一个外设连接的 C6678 DSP:
- 它们之间的超链接
- 具有 FPGA 的 SRIO 和 PCIe
- SGMII 至嵌入式1G 开关
- SPI/NOR/NAND 闪存不同于 C6678 EVM 上的闪存
为了验证 C6678的其余外设、我们按照以下两个方向进行操作:
- 如 http://linux-c6x.org/wiki/index.php/Main_Page 手册中所述、编译/使用基于 C6678的平台的 Linux -由于我们的平台不嵌入 I2C EEPROM、我们将避免 IBL 引导步骤或在 SPI 闪存上对 IBL 映像进行编程。 在 http://linux-c6x.org/pipermail/linux-c6x-dev/2013-September/000361.html 线程中、我无法理解它是否可能-您知道吗?
- 使用 MCSDK/处理器 SDK 示例验证外设-我将如何将这些示例合并为单个 RTOS 映像作为最终的板级支持包? 在哪里可以找到这种预构建的图像?
此致
Andranik