This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/AM3354:AM3354 PDK-RTOS 移植问题

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3354

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/630621/starterware-am3354-am3354-pdk-rtos-porting-issue

器件型号:AM3354

工具/软件:Starterware

尊敬的:

现在、我尝试在 AM3354平台上使用 PDK RTOS 4.00.04/PDK 1.0.7。  

在执行 UART 移植时、存在各种问题:

第一个问题是 UART LLD 的使用: 是否必须使用 UART LLD 函数?

项目在"C:\ti\pdk_am335x_1_0_7\packages\MyExampleProjects"和"C:\ti\pdk_am335x_1_0_7\packages\ti\starterware\examples"下有何差异。  

?这是我第一次使用 UART 驱动程序、我需要在短时间内移植 UART 驱动程序、这对我来说是更好的选择