请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
我一直在尝试使 SD 卡可闪存、以便我可以写入 DM365的 n 和存储器。我已经按照给出的步骤操作
但我无法格式化 SD 卡。 它给出了以下错误。
sfdisk:错误:扇区0没有 msdos 签名
/dev/sdb:无法识别的分区表类型
旧情况:
未找到分区
警告:给定大小(150000)超出最大允许大小(1020)
sfdisk:输入错误
格式化 SD 卡失败。
但是,当运行以下命令 parted -l /dev/sdb 时,它会为我提供 mdos parttiton。
我使用的卡为8Gb。
我在大多数卡片中都发现了此问题。 只有很少的卡可以使用它。 它是否特定于卡?
请任何人帮助我解决此问题。