This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2EVM5777:Jacinto J6板支持的最大 eMMC 尺寸

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/629541/tda2evm5777-maximum-emmc-size-supported-in-jacinto-j6-board

器件型号:TDA2EVM5777

您好!

我们可以在 Jacinto J6评估板中使用的最大存储卡(eMMC)大小是多少?SoC 支持的最大 eMMC 大小是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、


    对此问题进行了讨论

    此致、

    Mariya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好

    根据给定的链接、我了解到 J6 SoC 仅支持 SDHC、因此其容量高达32 GB。 J6Ex+是否支持 SDXC?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,

    所有 J6、J6Eco 和 J6 Plus 器件都具有相同的支持。 它们都不支持 SDXC。

    此致、
    Mariya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mariya Petkova (4249872)

    根据《技术参考手册》、它表示没有硬件限制。 文件系统有什么问题? Linux 文件系统通常不会出现此文件系统问题。

    此外、J6支持4个插槽、因此可以执行32X4=128GB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ganesh、
    我认为这仅表示文件系统可能存在的限制。 创建大于32GB 的分区可能是 FAT32的限制,由于 SD 卡通常只能有一个分区,我认为这是对 SD 卡的限制。
    是的、J6有4个端口、4个控制器是相同的、理论上它们可以支持 eMMC、但实际上、只有 MMC2和 MMC3是8位宽、其中只有 MMC2通常用于 eMMC。 我不知道连接 eMMC 的确切 MMC3限制、但我知道 MMC3通常用于 SDIO 卡。

    此致、
    STAN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好

    如果我们使用 ext4 Linux 文件系统而不是 FAT32、该怎么办?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请注意、FAT32限制与 SD 卡(它们只有一个分区)的关系比与 eMMC 存储器的关系更大。
    您可以自由使用所选的文件系统、使用非 FAT 的唯一限制是 ROM 代码无法从该系统引导。
    不过、您应该能够在原始模式下从专用 eMMC 引导分区引导。 我将在这里从 TRM 复制 eMMC 引导模式:
    •RAW (引导):引导映像从 RAW 模式中的一个可选分区中读取(此模式为)
    也称为备用引导操作模式、仅适用于 eMMC)。
    •RAW (UDA):从用户数据区域(eMMC 和 SD)读取引导映像。
    •文件系统(带或不带主引导记录的 FAT12/16/32):从引导读取映像数据
    用户数据区域(eMMC 和 SD)中文件系统中的文件。