This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4378:eMMC 兼容性

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4378

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/630945/am4378-emmc-compatibility

器件型号:AM4378

您好!

我们设计的电路板采用 AM4378处理器和4GB e-MMC。  现在、我们要升级到16GB / 32GB/64GB e-MMC。 但在数据表中提到 MMC 符合4.3。

我们能否使用 e-MMC 5.0版本进行连接。 我们选择了以下器件

  • SFEM064GB1EA1TO-I-HG-111-STD
  • SFEM032GB1EA1TO-I-HG-111-STD
  • SFEM016GB1EA1TO-I-HG-111-STD

AM4378处理器是否支持这些器件?

此致、

巴拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    eMMC v5.0与之前版本向后兼容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Biser、

    AM4378的 eMMC 支持的大小是否有任何限制。 AM4378支持的 eMMC 最大大小是多少?

    此致、
    巴拉
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没有大小限制。 从我记忆中可以看到、使用 AM335x 器件的客户已经使用了64GB eMMC。