This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM368:Leopard 板368

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/630703/tms320dm368-leopard-board-368

器件型号:TMS320DM368

您好!

    我们目前 正在将 DM368用于我们的视频应用、并编译 Ridgerun 提供的 DVSDK。 我们对此有疑问...

我们能否使用开发多媒体应用

1. DVSDK (由 TI 提供)或 SDK ( 仅由(Ridgerun)提供)或

我们是否需要两个 SDK?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以使用以下任一项来开发应用程序。 或者您还有第三个选项 IPNC RDK,它也可以在 DM36x 平台上独立于前面提到的 SDK 使用:)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ravikiran 先生、您好!
    感谢您的建议。
    此致、