工具/软件:Linux
在 AM33xx 上、我使用 cppi41通过 MUSB 主机使用蓝牙适配器。
我正在使用 USB 适配器执行一些蓝牙音频。 它使用 RFCOMM 和 SCO (前者使用批量传输、后者使用等时传输)、在等时传输停止后、我在批量传输中丢失了一个数据包。
这种情况似乎发生在接收到等时数据包期间、甚至在接收到之后、我可以从蓝牙适配器接收到静止数据、但似乎没有发生第一次发送、即使我看到 TX 已完成。 我的意思是、我期望适配器作出我未看到的响应。 我想适配器没有收到消息。 我还尝试了不同的适配器来排除。
我有一个非常简单的代码、可以以1/3的速率重现此问题。
我注意到、如果我没有建立音频连接、就不会丢失数据包。
此器件上的内核是带有 lkml.org/.../1167的4.9内核
这是已知问题吗?
任何建议都将受到欢迎、谢谢、