This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMDXSK437X:EVM 问题

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDXSK437X

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/630779/linux-tmdxsk437x-evm-issues

器件型号:TMDXSK437X

工具/软件:Linux

如何启动终端控制台并配置以太网接口的 IP?

我´m TMDXSK437X、它与具有 Linux 系统和一些演示应用的 SD 卡一起使用、当我选择以太网设置时、我看到 MAC 地址和状态已启动、但没有 IP 地址和更多网络参数。

我´m 输入数据,但没有用于执行 ipconfig 命令的控制台终端,也没有用于设置为/etc 文件的 vi 或文本编辑器。

我的开发处于 RTOS 下、但我想验证该电路板是否适用于 Linux。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如何连接调试控制台? 您应该将 EVM 板 MicroAB USB 连接器 J25连接到 PC、并将 USB 串行端口设置为115200-N-1。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在 CCS 上、我连接 J25以上传软件并使用 UART0。

    它将询问 root 密码? 如有必要,root 密码是什么?

    非常感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我配置了 ifconfig、但具有通信功能。 我们不能 ping 通、我们可以看到带有鲨鱼线的 ARP 应答。

    有什么想法吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    登录为"根"、无密码、只需按 Enter 即可。 对于以太网问题、您能否遵循此检查清单并发布结果 :processors.wiki.ti.com/.../5x_CPSW