This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5718:SYS_CLKIN2的用途

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5718

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/629733/am5718-purpose-of-sys_clkin2

器件型号:AM5718

大家好、TI 专家、

 

我们的客户向我们发送了有关 AM5718的“SYS_CLKIN2”的问题。

我们在数据表"6时钟规格"中找到了"SYS_CLKIN2 (可选)"的说明、如下所示。

http://www.ti.com/lit/ds/symlink/am5718.pdf

我们还在原理图中找到"OSC1相关信号连接到 GND"、如下所示。

http://www.ti.com/lit/df/sprr242/sprr242.pdf

 

问题:

 1:"SYS_CLKIN2"的用途是什么?

   (它看起来是冗余时钟以实现功能安全。)

 2:从 CPU 性能的角度来看,如果它们不使用 OSC1,是否有任何影响?  

(__LW_AT__CPU 性能是否下降?)  

他们计划仅使用原理图(sprr242.pdf)之类的"OSC0"来设计电路板。  

如果有任何限制或问题、请告诉我们。

 

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    [引述] 1:"SYS_CLKIN2"的用途是什么?

    (它看起来是用于功能安全的冗余时钟。)[/quot]
    在 AM5718 TRM 第3章"电源、复位和时钟管理"中搜索 SYS_CLK2。

    [引用] 2:从 CPU 性能的角度来看,如果他们不使用 OSC1,是否有任何影响?

    (__LW_AT__CPU 性能是否下降?) [/报价]
    不、这不应影响 CPU 性能。 很好地参考 AM571x EVM 原理图。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    非常感谢您的善意。

    非常感谢您的帮助。


    此致、