请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OMAP-L138 工具/软件:TI-RTOS
我们注意到、二进制文件中包含路径/文件/时间信息。 这对于配置管理问题来说非常糟糕。 需要能够在不同时区的不同机器上重新构建、并获得完全匹配的二进制文件。
我们认为,我们把它追溯到了这样的呼吁:
log_error0 ("OSU_util_copy_general_data_to_msg_p:指针传递错误!");
也许可以这样做:
log_info0 ("暂停任务!!!");
ERROR_RAISE (NULL、Error_E_generic、 (IArg")"无法将消息发布到 ARM 上的0x%x 队列。\n"、 (IArg") msg_struct_p->msgq.id);
CFG 文件中是否有任何可以调整此信息的操作、或者在版本构建期间将其设置为空调用?
如果我们在不同的机器上构建、是否有其他调用会附加信息、从而导致使用不同的二进制文件?
谢谢