This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:Linux-RT 延迟

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/629996/linux-am5728-linux-rt-latency

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

大家好、

我从以下链接中查看了 Linux-RT 内核性能指南。  

processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_Linux_RT_Kernel_Performance_Guide

请帮助澄清以下各项。

1. TI Linux-RT 属于优先模式还是双内核模式?

2."不同用例下的最大延迟"一章未解释延迟单位。   

提前感谢。

B.R.

OC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    屏蔽设计用于将具有 RT 要求的任务移至一个内核、而其他没有 RT 要求的任务移至一个内核。 通过将 RT 所需任务与一个核心 RT 隔离、应通过调度策略和优先级选择来改善隔离任务的确定性。

    我不确定如何回答您关于双模内核的问题、SDK 仅发布了单个内核。

    延迟单位在我们这里。