This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AM5728:双摄像头编码

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/630568/ccs-am5728-dual-camera-encode

器件型号:AM5728

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我想使用两个摄像头对 双摄像头在我自己的 AM5728上捕获的源进行编码。

但是  、在 gstreamer 教程中、没有在应用程序中运行多个流水线的示例。

我已经测试了摄像机是否有问题。 摄像头工作正常。

我查看了网站:  

https://e2e.ti.com/support/arm/sitara_arm/f/791/t/587937?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=dual%20camera%20encode

但我没有发现任何有助于解决问题的有用信息。

因此、可以帮助我并提供一些建议来帮助我。

谢谢(&C)!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您如何获得两个摄像头输入源? 两者都连接到 VIP 还是一个连接到 VIP、另一个连接到 USB? 这是您自己的电路板还是 TI 提供的 AM5728 GP/IDK EVM?