This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要帮助以裁剪图像

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/630599/need-help-to-crop-image

大家好、

我们正在为一个项目评估 TDA2x_EVM 板。我们将使用 VISION SDK3.0 (仅 BIOS)进行开发。我们是此 SOC 的新工具。

我有以下疑虑。

1) 1)是否有任何示例可用于裁剪图像。

2) 2)我不想通过更改捕获链接参数来裁剪图像。

3) 3)是否有任何其他方式裁剪图像?

我们非常感谢您的任何帮助。

谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rakesh、

    我已将您的问题转交给 VisionSDK 专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    如果在用例中使用 VPE/Scalar、则可以使用 VPE Link 的 Crop (裁剪)功能。 作为参考、您可以尝试 VSDK3_0\VISION_SDK\APPS\src\RTOS\usecases\iss_mult_capt_isp_dewarp_veos+tda3xx

    此致、Sujith