This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DRA726:下载 ipumm-FW 时出现问题

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/630712/linux-dra726-problem-dowloading-ipumm-fw

器件型号:DRA726

工具/软件:Linux

我正在设置一个新板、与之前的板类似、只是这个板已完全组装。

因此、我不会对我创建了一个新项目的当前产品造成混乱、该项目在我离开办公室前周五运行

今天上午,我看到有人说,除了一个项目外,所有项目都通过了。

我今天早上重试了 bitbake、仍然收到相同的错误消息、看起来提交已从 TI 存储库中删除。

错误:ipumm-FW-3.00.1300-R5 do_fetch:fetcher 失败:即使从上游也无法在分支主控器中找到修订版 fd441443a4289c801a0c8d9f00b6966f7fe3476c
错误:ipumm-FW-3.00.1300-R5 do_fetch:功能失败:URL 的 fetcher 故障:"Git://git.ti.com/ivimm/ipumm.git;protocol=git"。 无法从任何源获取 URL。

Michel Catudal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michel、

    我已将您的问题转交给 ipumm 专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michel、

    请遵循此处提供的信息: processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_Linux_Automotive_FAQ

    最近、IPUMM git 存储库完成了完整的存储库重写。 对于 ipumm-FW-3.00.1300-R5、请将其更新为使用 commit id:fd441443a4289c801a0c8d9f00b6966f7fe3476c、而不是使用 commit id:2aa80581cc7d1d82a1af9a46c37793b2fe8b9d42

    很抱歉造成不便。
    谢谢。
    //好友
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、但我已经通过查看 git.ti.com 网站找到了它、这是我今天早上转到的网站。

    米歇尔